This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:哪个 SPI 端口可用于 SPI 引导?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380274/am2434-which-spi-port-can-be-used-for-spi-boot

器件型号:AM2434

工具与软件:

您好!

我的客户现在正在考虑采用两个 AM2434的双芯片解决方案。

由于勘误表 i2371、我将建议他们使用从器件1到器件2的 SPI 引导、而不是 UART 引导。 在这种情况下、可以在设备2上使用哪个 SPI 端口?

谢谢。此致、
英明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 SPI 引导模式都使用 OSPI0。  更多详细信息、请查看 TRM 中的初始化一章。

    此致、

    James