This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:PRSC 模块发生故障

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1368215/mspm0g3507-prsc-module-failed

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

在计时器模式一次性实验中运行、并遇到错误:

连接到目标时出错:
(错误-6305) PRSC 模块无法写入路由器寄存器。
(仿真包12.7.0.00130)

我已经沿着 J10移动了所有跳线、并确保 J8已填充、但我仍然收到此错误。 如果有任何帮助、将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Solomon:

    您是否使用了 LP-MSPM0G3507? 似乎由于某些原因、您的 M0已计时。 您可以通过图中提到的方法解锁 M0。 如果仍然无法连接 MCU、请选择另一个 LaunchPad 来使用。  

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方法1不起作用、因此我尝试了方法2。 我安装的 MSPM0 SDK 在文件中的任何位置都没有"MSPM0_BSL_GUI.exe"。 是否可能下载了错误的文件? 如果是、您能否提供指向正确链接的链接? 这是我使用的链接: www.ti.com/.../MSPM0-SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Solomon:

    1)。 请再次检查调试器和 M0目标之间的连接。

    2)。 您可以下载 BSL。 可从以下位置下载的 SDK 版本1_30_00_03的 GUI: MSPM0-SDK 软件开发套件(SDK)|德州仪器 TI.com

    3)。 如果所有方法都无法解决此问题、可能需要使用另一个 M0芯片、因为这个芯片已完全锁定。

    此致、

    Janz Bai