This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:是否使用 ASSERT 编译 ROM 库?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381037/tm4c1290ncpdt-are-rom-libraries-compiled-with-assert

器件型号:TM4C1290NCPDT

工具与软件:

您好!

我正在开发一个时间敏感型应用、希望使用 TivaWare 库。 我想知道 ROM 中的库是否编译为包括 assert 函数。 我希望使用不带参数检查的版本来缩短执行时间。 为了实现这个目标、是否有必要重建具有优化而没有调试信息的 TivaWare 源代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您使用的是预编译的 driverlib.lib、则不会将其构建为利用断言。 您需要重新构建库以开启调试、因此断言将起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 driverlib.a (我正在使用 WSL)、它似乎正在使用断言。 我想切换到 ROM 中库的版本(在 rom.h 中指向)、并想知道这些库是否也使用 assert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     否、ROM_xxx API 没有置为有效。