This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0G3507

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377860/mspm0g3507-mspm0g3507

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

下午好!

我正在尝试配置一个具有三个输入的比较器。 当我为比较器配置一个输入时、它工作正常。 但是、当我尝试为同一比较器配置另一个通道时、它不起作用、并显示资源冲突。 [我需要两个输入]。 控制器为 MSPM0G3507

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仔细检查以确保分配给比较器输入的引脚不与其他功能或外设相冲突。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muntaha:

    如何将其配置为三个输入? IMSEL 和 IPSEL 选择单个通道、因此最多只能有两个输入。  

    您是否将其多路复用到一个引脚并手动接线所有输入? 如果是这样、建议检查 SysConfig 中正在使用的其他引脚、如 Zain 所述。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要做的是在 SysConfig 中配置一个比较器、我要使用一个输入引脚配置一个比较器。 比多添加一个比较器并使用同一比较器的其他输入引脚进行配置更好、但此处仅显示了资源冲突。 我检查了 引脚的外设链接、但未链接。 我也尝试过其他引脚。

    它在使用比较器时显示资源冲突。 您能告诉我配置其他引脚的步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道的是、我们可以配置同一比较器的两个输入吗? 以及如何实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muntaha:

    您无法在 SysConfig 中使用相同的比较器两次。

    是否尝试同时启用单个 COMP 的反相和同相输入? 只要在"Enable Channel Inputs"下同时选择一个 COMP 实例、就可以在 SysConfig 中通过一个 COMP 实例执行此操作。

    您的资源冲突消息指示 COMP0已在使用中。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我们不能对一个比较器使用两个正输入呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不同时否、如果多路复用允许、这基本上只是内部两个引脚短路。  

    不过、如果您愿意、可以在代码中动态重新配置/更改输入多路复用器设置。

    此致、
    Brandon Fisher