This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:带有 TM4C123GXL 的 SPI

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380634/ek-tm4c123gxl-spi-with-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具与软件:

尊敬的专家:

美好的一天! 代表我的客户发布。

我之所以联系您、是因为我在使用 EK-TM4C123GXL 板进行 SPI 通信时遇到问题。
启用和禁用引脚功能

void spiInitial()

  // Habilitar el módulo SSI0 (等价于 USCI en MSP430)
  SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_PERIPH_SSI0);

  //配置 SSI0 como maestro
  SSIConfigSetExpClk (SSI0_BASE、SysCtlClockGet ()、SSI_FRF_MOTO_MODE_0、SSI_MODE_MASTER、12000000、 8);

  // Habilitar el SSI0
  SSIEnable (SSI0_BASE);

  //配置 LOS 引脚 GPIO 参数 SPI (SCK、MOSI、MISO)
  GPIOPinConfigure (GPIO_PA2_SSI0CLK);
  GPIOPinConfigure (GPIO_PA5_SSI0TX);
  GPIOPinConfigure (GPIO_PA4_SSI0RX);
  GPIOPinTypeSSI (GPIO_PORTA_BASE、GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_5 | GPIO_PIN_4);
}
进入该功能
GPIOPinConfigure (GPIO_PA2_SSI0CLK);
并保持在无限循环中
静态空
FaultISR (空)

 //
 //输入一个无限循环。
 //
 while (1)
 {
 }
}
我知道该值是因为我进行了调试。
我不知道为什么会这样、我要查找有关信息、但我在配置时找不到错误

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

      SysCtlPeripheralEnable  (SysCtl_Periph_GPIOA)是否在调用 spiInitial()之前被调用? 在访问端口 A 的寄存器之前、请确保端口 A 已启用、否则会产生故障。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的支持。

    此致、

    Jonathan