This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:EK-TM4C1294XL - I2C 示例项目

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381028/tm4c1294ncpdt-ek-tm4c1294xl---i2c-example-project

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我正在 I2C 项目, EK-TM4C1294XL(主) 板连接 SHT21(温度传感器)作为从属. 在外设示例中、他们提供了主从器件环回示例代码。 但我需要一个没有启用内部回送的主从示例项目。

请做必要的。

谢谢。此致、

A. Ajith Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-boostxl-senshub\humidity_sht21_simple 中提供了一个示例。