This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:适用于 Mac OS 的 Halcogen 或等效工具

Guru**** 2875260 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381178/halcogen-halcogen-or-equivalent-tool-for-mac-os

器件型号:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

    M 系列处理器上的 Mac OS 是否具有卤素等效或卤素本身。 请确认。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas:

    如相关 E2E 主题 HALCOGEN 中所述:TMS570LS3137HDK macOS 设置-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    我们很遗憾地通知您、适用于 MacOS 的 TI Hercules HAL-Co-Gen IDE 不受支持、无论是 Apple 的任何 M 系列 SoC 模型、还是某些基于 Intel 处理器的旧型号。

    其最新发布的版本 v04.07.1在 TI.com 上响应此线程的日期,支持 Windows 10/11和 Windows 的一些早期版本,包括 Win 7/8和 Win XP ,如上面分享的论坛线程中声明。 因此、在此阶段您可以选择 使用 Windows 机器从 HALCoGen 生成具有所需配置的硬件外设初始化和驱动程序源代码、然后使用生成的源文件继续使用并集成到 Mac OS 设备上的应用中。

    我希望它能澄清您的顾虑。 如有任何其他需要查看的内容、请回复、我们将很乐意回复。

    谢谢。