This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:CSI-2配置失败。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, MMWAVE-MCUPLUS-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1367714/am2732-csi-2-configration-failed

器件型号:AM2732

工具与软件:

你(们)好

我想问您关于 TI AM2732的 CSI-2时钟输入的情况。
该传感器是否与 AM2732兼容?

传感器:MLX75026/MLX75027
数据速率:300MHz
原始12位+嵌入式8位
MIPI 2lane、MIPI 时钟非连续模式和连续模式

我正在配置和测试 TMDS273GPEVM 电路板上的电路、并且收到 complexioisResetDone 出现故障。

请告诉我它和检查点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将对此进行探讨、并在本周晚些时候与您联系。  

    您能否将 您已经尝试使用的 AM273x MCU SDK 设置代码与此传感器和正在使用的物理硬件设置连接起来? 您是否已经在 AM273x BGA 上探测了 CSI-RX 以确认布线设置可为链路提供良好的信号完整性?

    谢谢!

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy

    我尝试上传 syscfg 文件... 我使用 CSI CLK 和数据2通道。

    CSIRX B、150Mhz、RAW12、
    csirx_lan_position_3
    csi_clk_p:a6、
    csi_clk_n:b6、

    csirx_lan_position_1
    CSI_rx0_0_p:b8
    CSI_rx0_0_n:a8

    csirx_lan_position_2
    csi_rx0_1_p:b7
    CSI_rx0_1_n:A7

    波形附加在文件中。

    e2e.ti.com/.../2388.example.zip

    e2e.ti.com/.../CSI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jeong、  

    这个帖子是否与此处的帖子相关?  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1351211/tmds273gpevm-am273x 

    我 明天将在实验室中再次了解这一点。  

    谢谢!

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    快速更新:这不是一个很好的答案、但我们仍在尝试找到一个很好的方法来在此重现此问题。 将很快再次更新。  

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有很好的答案、但我们仍在努力找到一种很好的方法来在这里重现此问题。 将很快再次更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有很好的答案、但我们仍在努力找到一种很好的方法来在这里重现此问题。 将很快再次更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在尝试重现和调试此问题时、我发现我们目前无法在通用传感器连接模式下支持 AM273x MCU PLUS SDK (software-dl.ti.com/.../DRIVERS_CSIRX_PAGE.html)中的 CSI-2 RX 驱动程序。 目前我无法提供任何更多信息、也无法提供更改的时间范围。

    我们有 TI AWRx 雷达前端 CSI-2 RX 示例、这些示例是 MCU Radar SDK (www.ti.com/.../MMWAVE-MCUPLUS-SDK)的一部分、但它们使用 C6x DSP 驱动程序/API、并且紧密耦合、仅在毫米波雷达演示框架应用中提供相关文档。 它们可能有助于您继续使用 AM273x。

    但是、我也建议您考虑将您的应用移植到 AM62x 和 TDA4x 系列等相邻的 TI MPU 产品。 这些 AM62x 和 TDA4x 产品均经过全面测试并具有全面支持的 CSI-2硬件和软件参考。 请参阅:

    AM62x 处理器 SDK 具有多个已记录的摄像头连接示例、这些示例可能适用于您的飞行时间传感器集成。 请参见: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/Foundational_Components Kernel_Drivers Camera/CSI2RX.html