This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:如何以编程方式将永久 MAC 保存在 NV RAM 中?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381115/tm4c129encpdt-how-to-programmatically-save-permanent-mac-in-nv-ram

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具与软件:

我有正在运行的以太网应用、其中我检查了上电(如果 MAC 不在 NV RAM 中)、因此我使用时间 MAC。

但我想将我从 UART 获得的数据保存在 NV RAM 永久性 MAC 文件中。
我知道我可以使用 LM Flash 程序员、它可以工作、但我不想使用它、我真的想根据我自己的代码保存 MAC。
我看到了 前面提到的这一链接  EMACAddrSet()  这样做、但它实际不起作用、根据文档、该函数不是将 MAC 保存到 NV RAM、而是 为以太网接口设置 MAC (永久或不永久)。 找不到有关如何在 NV RAM 中真正保存 MAC 的示例。

有人举这样的例子吗?