This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:MSP432E

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381530/simplelink-msp432-sdk-msp432e

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

工具与软件:

TI 有哪些支持 MSP432及其相关 SDK 的计划?

我可以看到上一个 SDK MSP432E4 SDK 4.20.00.12是在2020年之前发布的、geenrassign TI 不会继续使用这样的旧 SDK。  

TI 计划继续支持适用于此平台的新 SDK 吗? 处理器本身呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      MSP432E4 SDK 4.20.00.12是最新版本。 目前没有为 MSP432E 升级此 SDK 版本的计划。 我们将继续支持这个 SDK 以及这个 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 发布适用于 MSP432E 的较新 SDK 的时间轴。 我们计划尽快开始迁移、如果 SDK 在两者之间进行更改(在很长一段时间之后也发生了更改)、那么考虑到这需要4年的时间间隔、我们需要迁移到新的迁移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、SDK 中的示例是否已支持 TI-RTOS 和集成驱动程序内的电源管理功能? 我在 SDK 中没有看到任何电源管理示例、因此我要问这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为 MSP432E 发布较新 SDK 的时间轴是什么样的。 我们计划从这一阶段开始、如果 SDK 在这两者之间进行更改(在很长一段时间之后也是如此)、那么考虑到它有4年的差距、我们就需要迁移到新的 SDK。[/报价]

    您好!

      很抱歉、我输入的速度太快。 我想说"目前没有 为 MSP432E 升级此 SDK 版本的计划。 我们将继续支持这个 SDK 以及这个 MCU。"