This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:按地址导致高速缓存失效

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1376637/tms570lc4357-cache-invalidation-by-address

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

从开始执行以下操作:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158788/faq-tms570lc4357-how-to-solve-the-cache-coherency-issues-when-accessing-the-shared-memory-through-cpu-and-dma/4356840#4356840

上述两个函数( coreInvalidateDCByAddress()和 coreCleanDCByAddress()  )似乎在 Halcogen 中不可用。

从哪里可以找到这些资源?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我也进行了验证、发现您是正确的。

    我所能看到的就是 _dCacheInvalidate_和_iCacheInvalidate_ 生成的代码。

    我正在与我的高级同事核实、我很快就会回复您。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、甚至不存在刷新/清除高速缓存。

    好极了、谢谢

    当我们在该区域时 、_setCPSRValue_()也会很好。

    与 NXP 的 SDK 产品相比、TI 的有所失望

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    我与这个常见问题解答的创建者讨论了这个问题。 他提到这些函数不是由  coreInvalidateDCByAddress()& coreCleanDCByAddress()  )由 HALCoGen 生成的。

    他告诉我、这些操作可以在 cortex-R5 TRM 中找到。

    e2e.ti.com/.../1067.DDI0460C_5F00_cortexr5_5F00_trm.pdf

    在上面的 TRM 中、请参阅第4.3.22节(缓存操作)。

    这里介绍了如何执行不同的高速缓存操作:

    由于这些整个操作不是由 HALCoGen 生成的、因此我们需要根据要求创建 API。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,上个星期我尝试的时候论坛已经关闭了...

    谢谢您让我知道。

    猜我必须刷上我的装配体:)