This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何从 CCS 连接至[Hercules TMS570LS04x LaunchPad]

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1369506/tms570ls0432-how-can-i-connect-form-ccs-to-hercules-tms570ls04x-launchpad

器件型号:TMS570LS0432

工具与软件:

我在 Win11PC 上安装了[CCS 版本1.4.0]。
但是、在 BoardList 中找不到 board。
我应该选择哪种主板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manabu:

    我建议您参考以下教程一次:

    Hercules 教程:打开 LED (youtube.com)

    这是 Hercules 控制器上的基本演示 LED 项目创建。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在11年前展示的视频对我没有用处。 但是、我能够使用独立版本的 CCS (ver:12.7.1)来识别此电路板。 换言之、我自己解决了这个问题、没有依赖这个论坛。 感谢您发送编修。