This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:当 MCU 问题发生时、如何在存储器中保存日志

Guru**** 2931390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373672/tms570ls3137-how-to-save-log-in-memory-when-mcu-problem-occurs

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

尊敬的所有人:

如果 MCU 中出现问题且发生复位、我想在复位之前将问题原因的日志保存在 MCU 存储器中。 我该怎么办?

可以在重新启动 MCU 后检查此日志。

"我要你照顾我。"

此致、

IBLEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IBLEE:

    [报价 userid="599626" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1373672/tms570ls3137-how-to-save-log-in-memory-when-mcu-problem-occurs "]如果 MCU 出现问题及发生复位、我想在复位前将问题原因保存在 MCU 内存中。 我该怎么办?

    您应该需要将复位原因存储在闪存或者 FEE 中。

    (+) RM46L852:sys_startup.c 生成的代码阻止我们知道系统复位。 -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    请参阅上面的主题、我提供了一种将复位原因传递给 main 函数的方法。

    一旦您获得主函数的复位原因、那么您就可以轻松调用 FEE 例程并可将复位原因存储在非易失性存储器中。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jagadish:

    谢谢你。  

    此致、

    IBLEE