This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:AM2431的以太网调试

Guru**** 2925730 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377199/am2431-ethernet-debug-for-am2431

器件型号:AM2431

工具与软件:

你(们)好  

我们选用了 Maxlinear 的 MxL86111 PHY 芯片。 从 PHY 芯片的数据表中、我们可以通过引脚搭接来完成 PHY 芯片的配置、而且我们不需要 使用 MDIO 配置 PHY 寄存器。 那么、在 MCU 的初始化过程中、我们如何完成以太网的初始化? 下图中还需要一些文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您与 TI 的联系。

    [报价用户 id="596478" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1377199/am2431-ethernet-debug-for-am2431 "]我们不需要 使用 MDIO[/报价]配置 PHY 寄存器

    即使在自举模式下、MDIO 接口也将用于 PHY 寄存器读取。

    请参阅以下文档了解定制 PHY 集成、如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    AM243x MCU+ SDK:以太网 PHY 集成指南

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ashwani

    感谢您的答复。

    Maxlinear 可提供 MxL86111的 Linux 驱动程序、但我们将  在 AM2431中使用 RTOS。  

    是否有在两个操作系统之间转换驱动程序文件的方法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有在两个操作系统之间转换驱动程序文件的方法?

    我对此没有任何直接的答案。 但是、您可以这样做


    1.要求 PHY 公司提供 RTOS 驱动程序

    2.比较现有的 PHY Linux 驱动程序和 RTOS 驱动程序、为新的 PHY 创建。

    例如:

    以下是适用于 DP83867/69的 Linux 驱动程序

    以下是 RTOS 版本  

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_09_02_01_05\source\networking\enet\core\sdk\am243x\source\web\phy src

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ashwanl

    您能否提供不带操作系统的 MDIO 驱动程序文件?