This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM

Guru**** 2536850 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380463/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

工具与软件:

 TM4C123GH6PM SDK 和示例是否已在 SDK 中集成 TI RTOS 及其相关集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TivaWare SDK 没有集成 TI-RTOS。 所有示例都是裸机。 对于基于 TI-RTOS 的示例、您可以从 CCS 内的 Resource Explorer 导入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我正在寻找一个具有类似内存和速度的 MCU Cortex M4在其中 SDK 提供集成 RTOS、TI 编译器、驱动程序就位,以尽快开始应用程序开发。 您能指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能为上述内容提供网络链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我今天的讲解更加清晰。 我正在寻找基于 SimpleLink 的 MCU 解决方案、其中的 RTOS、驱动程序和编译器已经过合理集成和验证。

    我发现 MSP432E401Y 可以满足我的需求:

    https://www.ti.com/product/MSP432E401Y

    除 MAC 之外、我认为该控制器满足了我所寻求的大多数要求。 不过、除了 MAC 之外、是否有任何 TI 提供的 simialr SimpleLink MCU 符合大多数存储器和外设要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 CCS 中导入这些 TI-RTOS 示例。 我想您已经安装了 CCS。 依次转到"View"->"Resource Explorer"。

    除 MAC 之外、我认为该控制器满足了我正在寻找的大多数要求。 但是、除了 MAC 之外、是否有其他 TI SimpleLink MCU 提供但满足大部分内存和外设要求的产品?[/QUOT]

    MSP432E 的器件与 TM4C129相同。 主要区别在于 MSP432E 基于 SimpleLink SDK、而 TM4C129以及 TM4C123基于 TivaWare SDK。  请注意、MSP432E/TM4C129具有比 TM4C123多的存储器和其他外设。 没有不带 MAC 的 MSP432E/TM4C129型号。 请访问此 MCU 产品选择网站 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/arm-based-microcontrollers/products.html。有些基于 M0的 MCU 与基于 SimpleLink 生态系统的 TM4C123具有相同的存储器要求、但其最大频率仅为32MHz、而 TM4C123为80MHz、TM4C129/MSP432E 为120MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    正如我从过去几天了解到的、TivaWare SDK 仅支持驱动程序、而不支持 RTOS。 对吗? 从应用程序开发开始、所有软件包都已到位将会更容易。 这就是我倾向于使用 S实施 链路 MCU 的原因。

    此外、我还阅读了 TI 提供的一些链接、这些链接指出 MSP432是 MSP 系列的最后一款 MCU。 是真的吗? 如果是、该控制器的剩余寿命是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="387962" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380463/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm/5276812 #5276812"]根据我过去几天的了解、TivaWare SDK 仅支持驱动程序、但不支持 RTOS。 正确吗?

    适用于 TM4C 的 TI-RTOS 可从 https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html 下载。 正确、它未与 TivaWare SDK 集成。 如果您认为 MSP432E 是应用开发的更好选择、则它也是支持的产品。  

    [报价 userid="387962" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380463/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm/5276812 #5276812"]此外、我还阅读了 TI 提供的几个链接、其中指出 MSP432是 MSP 系列的最后一款 MCU。 是真的吗? 如果是、则此控制器的剩余寿命是多少[/报价]

    MSP 推出了新产品。 您实际上可以在 TI.com 上找到 MSPM0 MCU 的新版本。 有关 MSP 发展蓝图、请联系您当地的 TI 代表。 至于 MSP432E/TM4C129、没有停产的计划。 在可预见的未来、它仍将是受支持的产品。  

    我不知道你为什么一直拒绝答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有拒绝回答。 对不起,万一我做了它。4.

    我相信我已经获得了所需的答案。 谢谢。