This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:TIMx 的外部 PWM 最大输入频率

Guru**** 2533690 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381082/mspm0g1505-external-pwm-max-input-frequency-at-timx

器件型号:MSPM0G1505

工具与软件:

您好!  

我想使用 TIMx 输入捕捉将400kHz 的外部 PWM 频率输入到该器件中。

我 浏览了 MSPM0G1505数据表、确定了 TIMx I/O 引脚上的最大输入频率、并找到了下表。  

由于它提到"端口输出频率"、我可以确认两个输入/输出端口的该最大频率详细信息吗、因此向 TIMx 端口馈送400kHz 的外部 PWM 时不会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用 TIMx 来捕获 PWM。

    最大输入频率基于电路(等效电阻和电容)。 但我认为可以使用400kHz PWM 为 TIMx 端口馈电。

    谢谢!