主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具与软件:
尊敬的技术支持:
美好的一天!
请对 TMDSEMU110-U 进行验证并提供正确操作的指导。
或者确认是否可以被视为有缺陷?
INV#78739323、P/N #595-TMDSEMU110-U、2个中的1个、Mouser PO 编号029-6R910
1台电脑出现以下问题。
-该装置有灯 D1和 D2 ,但当连接到 PC 时,
在正常产品上、只有 D1亮起绿色、
而对于有缺陷的产品、D1亮起绿色、D2亮起红色。
-当连接到 PC 并启动写入软件(UniFlash)时,
可以识别正常产品、但不能识别有缺陷的产品。
-用于连接的 PC 有使用多个 XDS110的历史,
并且重新启动 PC 未能改善这种情况。
Mouser 器件型号:595-TMDSEMU110-U
MFR.'s 器件型号:TMDSEMU110-U
制造商:德州仪器(TI)
说明:硬件调试器 XDS110产品
数据表: www.ti.com/.../sprui94.pdf
客户信息:
普爱斯有限公司
1-25-12 AIKOHIGASHI
阿特苏吉,14.
日本
046 226 5501.
此致、
曼努埃尔