This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:芯片应用问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381701/mspm0l1306-application-issues-of-chips

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

1、DMA 只能支持一个中断、如何实现超时接收?

2、我想发送16机制数据、总线空闲一段时间、认为接收完成。  是否可以在硬件上配置这种超时机制?  应该如何专门配置它?

3、如何触发 DL_UART_DMA_INTERRUPT_RX_TIMEOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    Unknown 说:
    1、DMA 只能支持一个中断、如何实现超时接收?

    它并不是指中断、它定义了 DMA 的触发源。 它不会生成中断。

    Unknown 说:

    您可以为此实现选择超时函数。 有关详细信息、请参阅 TRM:

    Unknown 说:
    3、如何触发 DL_UART_DMA_INTERRUPT_RX_TIMEOUT?

    我找不到您描述的中断。 我想您是指 UART_RX_Timeout 中断如何触发 DMA 传输。 当超时中断置为有效、然后启动 DMA 传输时如此。 有关超时功能、请参阅 TRM。

    B.R.

    SAL