This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:ADC 问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381791/tm4c123gh6pm-adc-questions

器件型号:TM4C123GH6PM

工具与软件:

我对 TM4C 中的 ADC 有一些一般性问题。  

1.单端输入配置和差分输入配置之间有何区别?

2.采样序列发生器和步长到底是多少? 它们与硬件过采样有何关系?

根据我的理解、采样序列发生器采集数据、而每个序列发生器采集的样本数则不同、即 SS3 = 1、SS2 = SS1 = 4、SS0 = 8个样本。 此外、例如、如果硬件过采样设置为 x4、SS0 (假设)总共捕获32个样本(8个样本乘以4)?

3.数据表中注明"大多数的 ADC 控制逻辑都以16 MHz 的 ADC 时钟速率运行。 当系统 XTAL 选择 PLL 时、硬件将自动配置内部的 ADC 分频器、以便按照16 MHz 频率工作。" 这是否意味着、如果我选择系统时钟频率= 80MHz、ADC 会自动将 ADC 时钟速率下调至16MHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不要介意第一个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个 后续的问题:当总共只有8个采样序列发生器时、有12个输入通道的意义何在? 有更多 ADC 输入引脚选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、如果硬件过采样设置为 x4、SS0 (假设)将总共捕获32个样本(8个样本乘以4)?

    假设 SS0配置为通过两个步骤对 AIN0和 AIN1进行采样。 在这种情况下、不使用其他六个步骤。 对于4x 过采样、AIN0将被采样4次、四个样本的平均值存储到 FIFO 中。 接下来、对 AIN1进行4次采样、并将四个采样的平均值存储到下一个 FIFO 位置。 由于 SS0只有两个步骤配置、因此在完成 AIN1的平均值计算后将生成中断。 希望这是明确的。  

    Unknown 说:
    3. 数据表指出"大多数的 ADC 控制逻辑都以16 MHz 的 ADC 时钟速率运行。 当系统 XTAL 选择 PLL 时、硬件将自动配置内部的 ADC 分频器、以便按照16 MHz 频率工作。" 这是否意味着如果我选择系统时钟频率= 80MHz、ADC 会自动将 ADC 时钟速率降低至16MHz?[/QUOT]

    正确。

    一个 后续问题:当总共只有8个采样序列发生器时、具有12个输入通道的要点是什么? 是不是有更多 ADC 输入引脚选项?[/QUOT]

    例如、可将8个通道分配给 SS0、将4个通道分配给 SS1。 通过这种分配、所有12个通道都可以进行采样、这种采样方式不在一个序列发生器中、而是在两个序列发生器中。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS0具有最大的 FIFO、因此它需要最长时间来收集数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     具体取决于您尝试使用 SS0进行采样的通道数量。 假设您有4个通道、且为每个序列发生器分配了一个通道。 另外一个通道用于 SS0、一个通道用于 SS1、一个通道用于 SS2、一个通道用于 SS3。 从每个序列发生器对通道采样所需的时间将是相同的。 当然、如果为 SS0分配8个通道、而 SS3只有一个通道、则 SS0将花费最长的时间完成转换并生成中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有道理。 谢谢!