This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:用于配置 NONMAIN 闪存的选项

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381133/mspm0g1506-options-for-configuring-nonmain-flash

器件型号:MSPM0G1506
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我需要配置 NONMAIN 闪存、但使用 SysConfig 对我的设置不理想、我希望有一些替代方案。 在运行时使用自写入闪存进行刷写是一种选择、但也不可取、我希望它成为二进制的一部分、并在闪存期间完成、而不是在运行时完成。 是否有其他方法可以指定它最终在 SysConfig 外部二进制文件中的 NONMAIN 配置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SysConfig 只是一款用于生成代码的工具、您可以手动创建/修改这些代码。

    您可以获得自己的 boot_config.c 和 boot_config.h

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您了解了 ti_msp_dl_config 文件、因为所有其他 SysConfig 代码都结束、错过了为这些文件创建的新文件。