主题中讨论的其他器件:AM2632、 TMS570LC4357
工具与软件:
您好!
我正在考虑 在辐射环境中将 AM2632 (或其他 Sitara MCU)用于应用、其中一个主要问题是单粒子效应导致固件损坏。
缓解该风险的一种有趣方法是将固件存储在外部 MRAM 上 、因为它们具有很强的 SEE 耐受性。
有可能从外部 QSPI MRAM 引导微控制器吗? 支持从 QSPI NOR 闪存引导、但我不确定协议之间的差异。
此致
Daniel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在考虑 在辐射环境中将 AM2632 (或其他 Sitara MCU)用于应用、其中一个主要问题是单粒子效应导致固件损坏。
缓解该风险的一种有趣方法是将固件存储在外部 MRAM 上 、因为它们具有很强的 SEE 耐受性。
有可能从外部 QSPI MRAM 引导微控制器吗? 支持从 QSPI NOR 闪存引导、但我不确定协议之间的差异。
此致
Daniel
Daniel、您好!
另一个问题:我想 TMS570LC4357也是如此、因为我需要在闪存上使用引导加载程序(本例中已集成)来从 MRAM 加载固件、并且没有其他引导选项?
您是对的!
在 TMS570LC4357中、代码将始终从闪存开始执行。 所以、闪存中应该有一个引导加载程序代码。 您可以使用 TMS570LC4357的 EMIF (外部存储器接口)来连接 MRAM。 现在您可以使用此引导加载程序对 MRAM 进行编程、如果 MRAM 中存在有效代码、则可以使用 EMIF 直接从 MRAM 执行它。
——
谢谢、此致、
Jagadish。