This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2124:温度传感器 I2C

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP101, TMS570LS2124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381618/tms570ls2124-temperature-sensor-i2c

器件型号:TMS570LS2124
主题中讨论的其他器件:TMP101

工具与软件:

我 想建立   温度 传感器 与 TMS570LS2124 控制器之间的通信 TMP101 温度 传感器 发送 数据,但主给予 NAK 命令,如何克服这个问题,请尽快回复 先生尽可能多.

谢谢你

Jeeva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeeva:

    如果不设置接收计数、则主器件不会向 i2c 从器件发送任何 ACK。

    例如、您可以参考以下主接收功能代码:

    您可以看到、在从主器件发送启动条件之前、我们正在使用需要接收的字节数来设置计数。 一旦我们设置了该计数、主器件将根据您设置的计数给出确认。

    确保您在代码中执行此操作。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的 解决方案