This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:在组7 (EEPROM)中进行闪存并将配置从 EEPROM 复制到 RAM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381958/tms570ls1224-flash-in-bank-7-eeprom-and-copy-the-configuration-from-eeprom-to-ram

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!  

我需要一种机制将配置存储在闪存中、并经常将配置复制到 RAM 中。 在每个点火循环结束时、需要将来自 RAM 的更新存储回闪存中。 但是、我知道不建议对闪存频繁进行擦除和写入操作。 为此、应改为使用 EEPROM。

您能否告知我是否可以使用当前用于为 EEPROM 擦除和写入闪存的相同 FAPI 命令? 此外、如果我不熟悉如何将代码从 EEPROM 复制到 RAM、我将非常感谢提供详细指导。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vidya:

    您可以参考 HALCoGen"帮助主题"部分中提供的 FEE (闪存仿真 EEPROM)示例吗?

    另请参阅 TI FEE 用户指南以了解有关闪存仿真 EEPROM 的更多信息。

    e2e.ti.com/.../7711.TI-FEE-User-Guide.pdf

    一旦您充分理解了上述用户指南、就可以了解如何将数据写入 EEPROM 以及如何从 EEPROM 读取数据。

    一旦您知道可以很容易地理解此示例代码:

    在这里、通过 TI_EEPROM_函数、我们要将 Fee_Write 缓冲区中的数据移动到、同样的、通过 TI_EEPROM 函数、我们要将数据从 Fee_Read 移动到 RAM。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。