This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:MSPM0L1106L。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381212/lp-mspm0l1306-mspm0l1106l

器件型号:LP-MSPM0L1306

工具与软件:

大家好!

我想将 MSPM1306L Launchpad 用作我使用 MSPM1106L MCU 的自制电路板的调试器。
有些错误会在 Keil 中显示 SW/JTAG 错误。

同样需要帮助。
提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请分享您的错误消息和硬件连接。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我已附上图片、请检查连接。
    提前感谢。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到您使用的是5V 电源。 您是否在电路板上使用3.3V LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经将5V 降至3.3V 并提供给 MCU VDD 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、硬件连接看起来很好。 您是否还可以共享错误消息?

    顺便说一下、您能否使用相同的项目/软件对 LaunchPad 进行良好调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所示、当我使用 LP 进行调试时的波形

    SWDIO

    但是、当连接到定制电路板时、它显示 SW/JTAG 错误、有时显示无法访问存储器



    我得到的实际误差是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所示、当我使用 LP 进行调试时的波形

    SWDIO

    但是、当连接到定制电路板时、它显示 SW/JTAG 错误、有时显示无法访问存储器



    我得到的实际误差是:

    当尝试在 CCS 中调试时获取错误:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请先尝试将设备恢复出厂设置。 (需要 SWDIO、SWCLK 和 NRST)

    MSPM0_MSPM0_ Factory_Reset_Tool (TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您能否分享 MCU 部分的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 VCORE 的电容器。 如果没有该 MCU、则无法启动。

    有关硬件设计、请参阅 MSPM0 L 系列 MCU 硬件开发指南(修订版 A)