This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF03107:SM470R1B1M-HT

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380741/tms470mf03107-sm470r1b1m-ht

器件型号:TMS470MF03107

工具与软件:

我们发现16pcs SM470R1B1MHKPS 的日期代码1928无法编程由于安全密钥被锁定。  如何解锁安全性以启用编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请给我们的其中一款芯片拍照吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能否向我提供您的详细联系信息、以便我们能够私下联系您?

     还请告知用法:

     -故障的百分比是多少?

     -当你说它被锁定时,它是否发生在一个新的设备上? 说到 Fresh device、我的意思是还未由第三方编程工作室对其进行编程、您尚未尝试对该器件进行编程。 当您尝试通过调试器连接到器件时、会出现错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我代表我的团队进行回复。

    1. 故障百分比–48.9%
    2. 新设备上出现此问题。 尚未在这些器件上进行编程。 这是我们第一次尝试对它们进行编程。 请注意、编程是在电路板上完成的。
    3. 以下是我们尝试编程时看到的情况:
    4. 下面是器件标识的 pic:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您提供信息。 您能向我提供您的联系信息吗? 如果您想私下分享联系信息,您可以通过 e2e 平台中的友情请求与我联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我将在此处结束本主题、因为我们是私下处理您的问题。