This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:TI RTOS 支持

Guru**** 2928410 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382636/mspm0l1305-ti-rtos-support

器件型号:MSPM0L1305
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

你(们)好  

MCU Champs

我想知道在 Newar 将来是否会有支持 MSPM0L 系列的 TI RTOS 型号

目前是否有任何对 MSPM0L 系列提供低存储器占用空间支持的 RTOS?

提前感谢。

此致

Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    我们认为低内存的有限 SRAM 使 RTOS 支持难以实施。 我们删除了低内存器件的 RTOS 示例代码。

    如果您的应用需要 RTOS、我强烈建议您在更大的存储器器件中评估它们、如果它批准用于低存储器器件、那么您可以选择低平台。 或者、如果您的团队已经评估了该内存、并且它可以正常工作、那么您还有两个选择:

    1.查看 SDK 1.30、它集成了 MSPM0L1306 FreeRTOS 示例代码、您可以先使用这些示例代码。

    2.参考最新的 SDK、并将示例代码迁移到内存较低的器件上。 我们的器件使用类似的 driverlib 开发、我想不用再在这方面投入太多精力。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的更新。 非常感谢。

    此致