This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:为什么 TIMA0 CAN##39;t 使用 PA4作为 PWM 输出

Guru**** 2797365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382454/mspm0c1104-why-tima0-can-t-use-pa4-as-pwm-output

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

大家好、专家:

   我使用 CCS Theia 1.3.1设置20 WQFN 的配置、并想使用 TIMA0作为 PWM 输出源、我启用4个通道、但发现 PA4无法设置为输出引脚、但在数据表中、PA4位于 TIMA0列表中、我是否遗漏了内容或者这是  CCS Theia 1.3.1的问题? "谢谢,谢谢你。"

法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    PA4可以用作 TIMA0_C1N、您应该进行以下设置:

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、、Sal:

       PA4是否可以在 TIMA0中作为 PWM 输出运行?

    法案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我想我已经清楚地说明了这一点。

    PA4可以支持、 仅通过通道1互补输出支持 TIMA0 PWM。

    它符合数据表中的说明。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以在 TRM 的 TIMx 一章中查看互补输出的指令。

    顺便说一下、它不能单独输出 PWM。 它需要 TIMA0  通道1输出 PWM 处于高级状态。

    B.R.

    SAL