This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L110x、MSPM0L130x 需要将运行模式切换为睡眠/停止/待机/关断模式的 CPU 时钟数量。

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380778/mspm0l1306-mspm0l110x-mspm0l130x-how-many-cpu-clocks-need-switching-run-mode-to-sleep-stop-standby-shutdown-mode

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

你(们)好

我是否可以对 MSPM0L1x0x 有疑问?

在 DS 中、有从睡眠/停止/待机/关断模式到运行模式的唤醒时间。

多少个 CPU 时钟需要将运行模式切换到这些模式?
如果设置寄存器、则立即下降到这些模式(在1个 CPU 时钟上)?

谢谢!

Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有在运行模式下、CPU 才能使用您配置的时钟运行。

    在其他较低功耗模式中、CPU 将自动进入睡眠模式、无需手动切换。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    感谢您的答复。

    我想知道需要多少时间? (不是如何设置 LPM)

    我认为 LPM 设置寄存器与器件的 电流消耗稳定到 DS 写入 LPM 规定值之间存在一些延迟。

    (因为光栅应关闭)

    谢谢!

    Gr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR、

    对不起误解。

    实际上、我们以前没有进行过这方面的测试。  

    我们似乎不能使用 SysTick、因为它将在低功耗模式下关闭。  

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    感谢您提供的信息。

    我理解。

    此致、

    Gr