This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] R5F-AM243X:AM243X-AM243X:MCU-PLUS-SDK 处理器的时钟配置、更改了 MCU-PLUS-SDK 内核频率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382395/mcu-plus-sdk-am243x-mcu-plus-sdk-am243x-clock-configuration-for-am243x-processor-changing-r5f-core-frequency

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM243X
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好。

我找到了有关时钟配置器的答案、即为每个外设选择输入时钟。 但是、如果我要更改 CPU 频率(对于 R5F 内核)该怎么办? 是否可以使用 SysConfig 实现此功能?

还有一个问题。 是否可以在 TI 驱动程序移植级别部分配置没有计时器的模块、因为模块功能不需要 tact 计时器、仅对于 SDK 本身而言?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    ]我找到了有关时钟配置器的答案、并为每个外设选择了输入时钟。 但是、如果我要更改 CPU 频率(对于 R5F 内核)该怎么办? 是否可以使用 SysConfig 实现此功能?

    你好,伊凡,

    通常、 所有 内核工作频率都应在 SBL 中完成、而不是在应用中完成。

    因此、如果您要更改内核工作频率、则需要在 SBL 应用中更改以下频率值。

    默认情况下、所有 R5F 都在800MHz 下运行、修改此更改后、您需要编译 SBL 并在 SOC 上刷写新的更新后的 SBL。

    Unknown 说:
    和另一个问题。 是否可以在 TI 驱动程序移植级别部分配置没有计时器的模块、因为模块功能不需要 tact 计时器、仅对于 SDK 本身而言?   [报价]

    实际上、DPL 计时器可用于 SDK 和用户应用所需的 FreeRTOS 调度。

    此致、

    Anil。