工具与软件:
您好!
我的客户在的应用手册中有一些问题 AM243x/AM64x 单芯片伺服电机控制实现和基准测试 (sprad03–2022年3月)。
您能在下面回答他们的问题吗?
1. 处理时间
控制周期的 CPU 处理时间是开环 ID/IQ、闭环 ID/IQ、闭环速度、闭环位置和闭环 CiA402的总时间吗?

2、 表10-2与表14-5之间的差异
有表10-2和14-5。 表10-2中的数字是否来自表14-5中归一化的最大值?
如果客户想知道控制周期 CPU 处理的最大值、则应将表14-5中的所有最大值相加。
它将是4568 [ns]?
3、 最小值与最大值之间的差异
在表14-5中、有最小值和最大值。 您能告诉他们这些差异的因素是什么吗?
4.更新
本应用手册外观旧、于2022年发布。 您对此基准是否有任何更新或改进?
谢谢。此致、
英明