This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:推荐的焊盘(属于此器件型号 TM4C129ENCPDTT3)。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382127/tm4c129encpdt-pad-recommended-of-this-part-number-tm4c129encpdtt3

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具与软件:

您能否请发送此器件型号为  TM4C129ENCPDTT3的推荐焊盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我不清楚您的问题。 如果您讨论的是引脚排列和终端功能、则可在器件数据表中找到它们。 有关详细信息、请参阅数据表的第28和29节。  

    如果您讨论的是封装信息、则它们也可以包含在数据表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是焊盘图案、而不是封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请转至 器件数据表的2011页 、其中封装的机械数据包含提供的所有尺寸。 如果这不是您要找的、请提供一个焊盘布局示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    这 张图片的 意思是焊盘图案。

    我们是否能够使用这种焊盘图案为此器件型号  TM4C129ENCPDTT3创建占用空间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我数据表中未显示什么参数或缺少什么参数。 我向大家展示的图表中包含了这些信息。 您在此处展示的焊盘图案图与哪个器件相关?