This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:Uniflash 安装中存在问题

Guru**** 1839680 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380843/uniflash-issue-in-uniflash-installation

器件型号:UNIFLASH

工具与软件:

您好!  

我的客户在安装 Uniflash 时遇到问题、并显示以下错误。  

我可以知道问题可能出在哪里吗?

谢谢!

Christina  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂娜、您好!

    能否将"uniflash_install.log"文件附加到 C:\ti\uniflash_8.7.0文件夹中?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:  

    请参阅随附的。  

    谢谢!

    Christinae2e.ti.com/.../uniflash_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 我们在日志中看到了错误、但没有说明原因。

    我假设客户的 PC 上运行了一些防病毒/安全软件。 尝试重新安装时是否可能暂时禁用它?

    他们是否能够安装以前的 UniFlash 或 CCS 版本?