This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Uniflash 工具无法正确擦除闪存。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383167/tms570lc4357-uniflash-tool-could-not-erase-the-flash-memory-correctly

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

大家好!

我们曾多次尝试擦除 TMS570lc4357的内存、但每次尝试我们都会在内存中遇到一些愚蠢的字节。 问题在哪里?

Furkan

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    这只是预期行为。

    这种行为的根本原因是该器件中的 SECDED (单位错误校正和双位错误检测)模块默认情况下将处于启用状态。

    擦除闪存时、相应的 ECC 空间也会被擦除为0xFFFFFFFF、这不是闪存内容=0xFFFFFFFF 的有效 ECC 值。  由于 SECDED 模块默认处于启用状态、因此 ECC 逻辑将尝试纠正1位 错误。 这就是某些位在擦除后不会为1的原因。  不过、这不会影响编程、当您稍后在内存中写入有效数据时、将再次计算正确的 ECC 值、并将其写入 ECC。 那么我们就不会看到该问题。

    有关更多详细信息、您还可以查看以下主题:

    (+) TMS570LC4357:基于 ECC 功能的 QS -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    ——
    谢谢