This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:通过 SWD 实现 MSPM0L 批量擦除和恢复出厂设置

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1380289/mspm0l1306-mspm0l-mass-erase-and-factory-reset-via-swd

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

是否可以知道在 MSPM0L 器件上通过 SWD 执行批量擦除和恢复出厂设置的过程?
在技术参考手册中可以看到我必须使用 SEC_AP、但我找不到 执行操作所需的 SWD 中的文字。

提前感谢您。
此致


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅此主题:MSPM0L1306:通过 SWD 实现 DSSM 出厂复位-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    感谢您提供的信息。
    在任何情况下、我都负责为 MSPM0L 实现编程算法、适用于专用于生产环境的通用编程器。
    在本主题中、我将介绍如何使用 Code Composer Studio 执行批量擦除和恢复出厂设置。
    由于我们必须在我们的平台中实现编程算法、因此是否可以获得对 SWD 批量擦除和恢复出厂设置序列的说明?

    我期待您的回答。
    提前感谢您。

    此致、
    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、您好!

    我已请求我们的软件团队提供快速帮助。 这是我的同事向我们展示的幻灯片、希望它能对 you.e2e.ti.com/.../Adding-support-for-MSPM0.pptx 有所帮助

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    非常感谢您提供反馈和观看幻灯片。
    现在我更加清楚如何执行 DSSM 命令。

    现在我换一个话题。
    在幻灯片中、我看到了与 PWR-AP 和低功耗模式相关的部分。
    是否还可以拥有一些有关 PWR-AP 的伪代码(SWD 写入序列)以进行低功耗处理?

    提前感谢您。
    此致、
    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Giovanni、您好!

    对于这个问题、我不熟悉这一点。 您可以打开一个新话题、我的同事会研究一下。

    谢谢!

    Zoey