This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:十六进制文件第一行的函数:020000040000FA

Guru**** 2629085 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    此行将用于较高的16位地址。

    020000040000FA

    第一个02是数据长度

    第二个0000是低16位地址

    第三个04是类型、"04"表示 扩展地址(较高的16位地址)

    第四个0000为数据、表示较高的16位地址

    最后一个 FA 是校验和

     

    如果较高的16位为0000、则不需要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好

    非常感谢大家在 E2E 上见面。

    为了使十六进制格式与以前的软件版本保持一致、客户需要知道 CCS 中是否设置了使 hex 文件保留此标头、无论是否必要。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查 Arm Hex Utility 的配置? 您可以比较 C2000工程和 M0工程。