This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:需要申请 SPNU622和 SPNU623的访问权限

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382986/tms570lc4357-need-to-request-access-to-spnu622-and-spnu623

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好!

我需要申请访问 以下文档:

《用于基于 TMS570LS07x 和09x ARMRegistered的安全微控制器的安全分析报告摘要》(SPNU622)

《用于基于 TMS570LS07x 和09x ARMRegistered的安全微控制器的详细安全分析报告》(SPNU623)

任何人可以 向我提供有关如何申请访问这些文档以及与 TI 一起启动 NDA 流程的具体说明(包括工作链接)吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rustin、您好!

    这些文档需要与 TI 签订有效的 NDA 才能共享。

    如果您的公司没有与 TI 签订 NDA、则需要联系您所在地区的当地 TI 销售团队。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。