This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:从64引脚迁移到32引脚

Guru**** 2624555 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382664/mspm0g3507-migrating-from-64-pin-to-32-pin

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、

   我使用的是 LP-MSPMG3507、我曾研究过 SDK 中提供的示例、问题是我有64引脚的 LaunchPad、但对于我的项目、我使用的是32引脚 MCU、
我的问题是、能否对32引脚 MCU 使用相同的 SDK?
1) 1)如果是、那么为了使代码运行、我需要进行哪些更改。 遗憾的是、我还没有32引脚 MCU。
2) 2) 32引脚 MCU 的 SDK 是否可用?
这些都是我的问题,我会感谢你的帮助..

谢谢、此致
克鲁什纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将 SDK 用于任何封装。

    可以在 SysConfig 中轻松修改软件包。

    在设备视图中单击切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、正如我告诉过的、我没有32位 MCU、我该如何检查代码是否正常运行?
    我的工程 PCB 将在几天后推出、是否有办法测试代码的有效性?



    谢谢、此致、
    克鲁什纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、我认为您需要一个电路板来测试该功能。  CCS 不支持仿真调试。

    您可以使用 launchpad 测试主函数。 但有必要测试最终封装 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复