This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:复位后 PLL 输出时钟发生变化。

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382729/mspm0g1507-pll-output-clock-getting-changed-after-reset

器件型号:MSPM0G1507

工具与软件:

PLL 的参考时钟为16 MHz 外部晶体,通过 PLL 参数设置,我们实现了 PLL 输出频率为48 MHz。 每次复位后都会更改时钟、有什么问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karan:

    这似乎与我已经回复的另一个线程相同、链接 在此处。 如果正确、那么我将关闭该线程、并继续对第一个线程进行响应。  

    谢谢。