Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
我将使用 MSPM0G3507 LaunchPad 尝试使用 GPIO 切换 PA26 BoosterPack 引脚。
从板载 LED 的有效 Driverlib 示例开始、我使用 SysConfig 使用 SysConfig 将端口/引脚设置从 LED1更改为 PA26/30。 保持名称不变、我不必更改源代码。
运行代码时、我可以看到 PINCM59设置正确。 切换引脚时、我会看到 DOUT 正确变化。 但 BoosterPack 引脚不变。 我首先测试了引脚、将其跳接至 J4、J4应该已切换为 LED1。 接下来、我使用了一个逻辑分析仪。 但在任何一种情况下、 BoosterPack 引脚看起来都不会切换。
由于我从 BoosterPack 引脚中随机选择了 PA26、因此我接下来尝试了 PA24... 负结果的差值。
在我的第三次尝试中、PA8按预期工作。 我可以使用逻辑分析仪看到引脚切换。 当跳接至 J4时、它也会使 LED1闪烁。
我缺失了什么明显的东西吗?
PA24或 PA26 (连接到 BoosterPack 连接器)为什么不会切换?
最后要注意的是、我无法直接探测 MCU 的引脚。 因此、我无法判断这是 LaunchPad BoosterPack 连接还是 MCU 本身有问题。
我期待着你的想法和想法!