This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:CAN 转 UART 桥接器

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381387/mspm0g3507-q1-can-to-uart-bridge

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

HII、
我正在尝试从 SDK 中运行 can_to_uart_bridge 示例、
该示例支持 UART 转 CAN 和 CAN 转 UART、
我已经尝试从 UART 向 CAN 发送数据、它正常工作、但当我从 CAN 发送到 UART 时、它无法正常工作、
我认为问题在于消息格式。。
我正在使用 docklight 作为 UART 终端、我是否可以使用 PCAN View、感谢任何人的帮助。

谢谢、此致、
Krushna Thete.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存在一个小错误。

    请更改"接受不匹配的扩展帧"和"接受不匹配的标准帧" 中的"在 RX FIFO 1中接受"更改为 "在 RX FIFO 0中接受"

    谢谢!

    Yuhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的帮助、我按照您的说明进行了更改、但我仍然面临相同的问题...
    通过 CAN 发送数据时、我应该遵循什么格式?正如我已经说过的、我正在使用 PCAN 视图来发送 CAN 数据。

    谢谢、此致、
    克鲁什纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以首先测试 CAN 示例(CAN TX/RX)以检查硬件是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试过 CAN 示例 TX 和 Rx、都工作正常、我认为硬件没有任何问题。

    谢谢、此致
    克鲁什纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、接下来我测试一下演示代码。 接下来、您要使用哪个版本的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是进行测试、它在 从 FIFO 1更改为 FIFO 0后运行良好

    请检查 CAN 分析仪配置(例如取样点)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了此示例;当我从 UART 发送数据时、我会在 CAN 窗口中获取数据、但当我尝试从 UART 发送到 CAN 时、数据无法正常工作。
    让我再检查一下。  

    此致、
    Krushna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为参考、我使用的是 SDK 2.01.00.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的帮助、它正在工作、现在我可以从 CAN 向 UART 发送数据
    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Krushna。