主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 AM2434
工具与软件:
我无法通过 UNIFLASH 下载程序。 我的芯片是 AM2432、可以在 AM2434芯片上下载程序。 但是、它在我的定制电路板上无法正常工作。 请看图片、无法将数据写入0x06000000。另外、我的器件处于 DEV 模式、我还加载了 load_dmsc_hsfs.js 脚本、但仍然无法下载该程序。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我无法通过 UNIFLASH 下载程序。 我的芯片是 AM2432、可以在 AM2434芯片上下载程序。 但是、它在我的定制电路板上无法正常工作。 请看图片、无法将数据写入0x06000000。另外、我的器件处于 DEV 模式、我还加载了 load_dmsc_hsfs.js 脚本、但仍然无法下载该程序。
您好!
已按照 SDK Uniflash 指南中的步骤操作
此致、
Prashant
您好!
由于您将使用定制板、因此现在需要根据定制板修改 SDK 中的 JTAG_flaser 应用、然后使用修改后的 flasher.out 映像替换"am243x_alv_flasher.out"。
请参阅 TI Uniflash 页面上的定制闪存支持指南
此致、
Prashant
如果您的定制电路板上有相同的闪存器件、则可以用以下内容替换"C:\ti\am243x_alv_flasher.out"、并尝试刷写...