请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 工具与软件:
请为我们提供一个示例计划、以帮助我们实现以下目标。
在更新 F/W 时、我们希望在 RAM 上运行该程序、并通过 UART 通信重写闪存。
示例:首次在制造过程中、一个针对 F/W 更新程序的程序与一个正常程序一起被写入闪存中。
(1)当正常程序运行时、PRG 用于 F/。 W 更新程序被一个通信指令复制到 RAM 中、并且操作在 RAM 中开始。
(2)通过通信擦除闪存、并在接收新的 F/W 时写入闪存
(3)自行复位并从闪存引导。