This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:如何配置闪存地址

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383542/lp-mspm0l1306-how-to-configure-flash-address

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI:

我希望限制闪存的可写入地址。 通过更改"length"值、我似乎可以在 device_linker.cmd 中执行该操作。

闪存       (Rx) :origin = 0x00000000、length = 0x00007FF8

但是、当我尝试更改它时、它会提示"此文件是派生的。 "你真的想要她吗?"
每当我重新编译时、这个文件确实会重新生成、我手动所做的更改都消失了。

配置闪存地址的正确方法是什么?

我正在使用中

Code Composer Studio 12.4、

MSPM0 SDK 2.1.0.03

SysConfig 1.20.0

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于最新的 SDK、.cmd 文件由 SysConfig 生成。

    因此、如果您要手动修改它、需要在 SysConfig 中禁用此功能、并手动将 cmd 文件复制到工程中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    感谢您的快速回复

    我不明白"手动将 cmd 文件复制到工程"、复制哪个文件是什么意思? 到项目中的哪个文件夹? 我是否需要重命名该文件?

    在我取消勾选"生成链接器文件"后、 不再重新生成 debug 文件夹下的 device_linker.cmd。 但在存储器分配窗口中、闪存停止显示、我只能看到 RAM 的使用情况。 让我们看看在执行 "手动将 cmd 文件复制到工程"过程后、问题是否消失

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你可以将  device_linker.cmd 复制到项目的顶部文件夹。 无需重命名它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 它的工作原理是这样