This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MSPM0 PINCMx "Registers"在 CCS 中显示错误?

Guru**** 1839650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383511/mspm0g3507-mspm0-pincmx-registers-incorrectly-displayed-in-ccs

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

看起来数据表中的 PINCMx 寄存器与 CCS 中的寄存器观察窗口并不相关。 相反、它们 似乎相差1。

也就是说、当我在代码中对 PINCM1进行编程时、PINCM[0]会在 CCS 显示屏中更新。

一旦你意识到这一点、它不是那么大的问题。 但在您这样做之前、您可能会浪费大量时间来尝试调试错误内容。

这是一个已知问题还是缺少明显的东西。

谢谢!
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以前没有注意到这一点。 我先检查一下。