This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:多个 GPIO 中断

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1382461/mspm0g3507-multiple-gpio-interrupt

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好、TI 专家

我在此示例代码中运行示例项目"gpio_input_capture_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang"

只有1个引脚(PB21)中断、如果我设置更多引脚(PB22、PB23)来检测外部信号、如何修改

IRQHandler 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在示例代码中、使用组中断。

    如果要识别特定的引脚中断、可以使用 DL_GPIO_getPendingInterrupt ()、它在 dl_gpio.h 中定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的帮助、现在我可以检测 PB21和 PB24中断。

    另一个问题是、我还在代码中启用 PA8中断、但在 PA8中不可用、

    您能帮我检查一下代码中有什么问题吗?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置看起来正常。

    你能否在中断中添加断点并在调试中检查 GPIO_A_int_status?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、我在 GROUP1_IRQHandler 第一行中设置了断点、

    当 PB24变为低电平时、程序将在第101行停止、

    但是、当我将 PA8设置为低电平时、程序无法停止、所以我认为 PA8中断无法启用。

    我按以下方式提供我的项目

    https://drive.google.com/file/d/15Hzecfgb3lZUe-acJobGRvu_LA0Lw32Y/view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、让我稍后再进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我知道这个问题、当我更改 DL_GPIO_setLowerPinsPolarity 时、我使用 DL_GPIO_setUpperPinsPolarity 来设置 PA8

    到 PA8、这是正常的。  感谢您的帮助。