This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:在定制应用板上对 TM4C129ENCPDT 进行编程

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, TM4C129ENCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1383924/ek-tm4c129exl-programming-tm4c129encpdt-at-custom-application-board

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件: TM4C129ENCPDTUNIFLASH

工具与软件:

我有评估套件 EK-TM4C129EXL。 我想在应用板中对微控制器 TM4C129ENCPDT 进行编程。 我可以使用评估套件中的10引脚 JTAG 连接器 U6连接到我的板作为目标并对微控制器进行编程吗? 我使用 LMFLASH 编程软件工具。 如果建议、我可以使用任何其他编程软件工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、您可以使用外部 JTAG 调试探针。 您将需要使用 Uniflash 来对 MCU 进行编程。 LM Flash Programmer 仅支持 ICDI 调试探针。