大家好!
前言。
我们要为工业机器创建一个应用、其中我们要使用平台 AM 2634提供的内核。
具体而言、我们希望有以下细分:
core0:EtherCAT 应用程序管理
Core1:机器应用
Core2:HMI
现在问题出现了、当我将用于内核0和 core1的两个项目放在一起、以创建系统文件、从而能够共享内存。 各自按预期工作。
但当我尝试创建系统工程时、syscfg 有问题、就好像 工业 SDK 工程与"传统"SDK 不兼容一样。 你们中有人知道如何解决问题吗?
我试着创建一个多核项目(没有 EtherCAT)、当我打开配置后、它会显示这两个内核、然后通过顶部选项卡可以同时创建这两个内核、如此链接中所示
因为在我看来奇怪的是、在工业应用中、我只能使用一个内核、而不能使用标准内核。
这是当我尝试在 core1中打开配置工具时发生的情况。
此致。