This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:低功耗

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384262/lp-mspm0g3507-low-power-consumption

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

大家好、

   如何将 MSPM0G3507配置为在1.8V 下工作? 我应该使用任何外部电源吗? 软件控制的直流/直流转换器可以提供1.8V 的输出?
要为相同配置执行哪些操作?
任何帮助都会增加更多的清晰度.....


谢谢、此致  
克鲁什纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、谢谢您的提问!

    是的、我建议使用外部电源并直接为器件的 VDD 引脚提供1.8V 电压。 这将是您的最佳解决方案。