This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:运行时期间 ePWM 时基周期的更改

Guru**** 1839620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1376186/am2634-change-of-epwm-time-base-period-during-runtime

器件型号:AM2634

工具与软件:

团队成员、您好!

我们将使用 AM263x 微控制器和 SDK 版本 MCU_PLUS_sdk_am263x_09_00_00_35。   

是否可以在运行时更改 ePWM 的周期?

我已尝试 使用新的周期 值调用 EPWM_setTimeBasePeriod API。 这会 反映在寄存器(CONTOLSS_G0_EPWM2_TBPRD)中、但之后 相应 通道没有脉冲。 我还将 ePWM_setPeriodLoadMode API 与 ePWM_Period_Direct_load 用于该 ePWM 单元。  

我们是否需要调用任何其他 API 以 更改运行时期间?

感谢您的回复。

谢谢

Aswathy J G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aswathy

    对延迟回复深表歉意!

    能否检查 CMP 值、并查看它们在 TBPRD 更新后是否在范围内?

    我只调用了 EPWM_setTimeBasePeriod (CONFIG_EPWM_BASE_ADDR、30000);

    并实现了以下结果。 (显示周期变化)

    请告诉我问题是否已解决!

    此致、
    Akshit