This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L2228:MSPM0L2228

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384370/mspm0l2228-mspm0l2228

器件型号:MSPM0L2228

工具与软件:

您好、专家

MSPM0L2228的电源电压为3.3V、因此在驱动 LCD 时、它也是3.3V LCD。 我想问一下它是否可以支持2000:1的高对比度。
目前、我们已经设计了20段和3个 MUXS 引脚、

1.如果它不支持2000:1的对比度、那么可以支持的最大对比度是多少。
2.我们可以通过降低 MUXS 引脚来增加对比度,比如改为2个 MUXS 引脚和30段,可以达到的最大对比度是多少?

3.是否有其他方法可以提高对比度?

谢谢你。

BR

Alex Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我在 TRM 手册中找到了一些说明。  对比度 取决于多个方面。

    对比度主要由(Vrms)导通状态/(Vrms)关断状态之比决定。 通常、当多路复用电平较高时、会使用更多的电压电平来提供良好的对比度。

    同时、有一种特殊模式可以使用寄存器来控制对比度:  

    虽然对于器件可以达到的最大对比度、我需要进一步检查我们是否有一些数据供您参考。 如果没有、我认为您可以使用 LP 进行测试。

    B.R.

    SAL